欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

隔热板使用注意事项

  • 2022.08.19 15:32:09
  • 米思米
  • 1521

使用注意事项


1. 紧固方法

使用螺栓时请务必同时使用垫圈,否则可能会因过度紧固而导致破裂。因保温板(HIPCA)特别软,需要特别注意。(图A)


2. 湿度环境

请勿在受水、药品影响的环境中使用。含有水分等的隔热板可能会因温度上升而导致开裂或性能显著降低,特别是快削级(HIPMA),极易吸湿、吸水,请务必在充分干燥后使用。


3. 受力方向

由于是层压成形品,因此使用时,请勿在层方向(劈开方向)施加力。


4. 烟雾气味对策

在300℃以上的温度下使用耐热级(HIPHA)及保温板(HIPCA)时,一开始会冒烟并发生轻微臭味(保温板(HIPCA)只发出轻微臭味),并无大害,但请采取通风措施、脸部不要靠近,按一般烟雾进行处理。


5. 保温板空洞·条纹

为了使保温板产生高的隔热效果,在产品内部设置有空洞。另外,表面可能会出现条纹,但对物性及隔热效果没有影响。


隔热板使用注意事项


■隔热板特性曲线(下述曲线仅为实际测量值的例子。由于会因为测量条件而产生偏差,因此该值仅供参考。)


隔热板使用注意事项

隔热板使用注意事项隔热板使用注意事项

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities